This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:计算有效分辨率

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574501/ads131a04-calculation-of-effective-resolution

部件号:ADS131A04

你(们)好

如何计算/测量Vrms电压以确定数据表第21-22页所示的有效分辨率? Delta sigma评估GUI计算两个参数ENOB和NFB。 为什么我们有三个不同的参数? 这些问题与数据表中提到的有效解决方案有何关系?

谢谢

Rakhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rakhi,

    所有这些参数都属于语义问题。 对于如何计算每个参数,行业内存在不同的思路,但在一天结束时,所有内容都是指"动态范围",即您可以测量的最大信号与您可以测量的最小信号的比率。

    在EVM中,参数“ENOB”与“有效解析”相同(有些人可能会怀疑它们在理论上是等同的,但我的解释将基于我们如何计算它们)。

    有效分辨率(EVM中的ENOB)是指从器件测量的满刻度RMS信号与RMS噪声之间的比值。 从设备测量的噪声使用"输入短路"方法测量,其中输入短接在一起,数据点收集一段时间,并计算点的标准偏差。 "VRMS"是RMS噪声。 查看数据表中的表1-4,您可以将"uVRMS"下的噪声值插入方程式1和2中,以计算表中的其他值。

    无噪声位类似于有效分辨率,但在计算中使用的是峰间噪声值,而不是有效值。 我不知道GUI使用的确切公式,但我可以为您找到。 请记住,即使输入没有短接在一起,EVM也会计算数据的RMS,并将其用于“ENOB”和“NFB”的计算。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakhi,

    EVM中如何计算参数的公式如下:

    ENOB = LOG_2 (2^24/Vrms)

    NFB = LOG_2 (2^24/Vpk-pk)

    对不起,计算类似数字的所有不同方法。 希望这能缓解一些混乱。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Brian。 我希望在分子(ENOB公式)处有一个电压参数,因为我们采用的是满刻度值与RMS电压的比值。

    如果我理解正确,GUI中的ENOB与数据表中的有效分辨率相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakhi,

    它们几乎是一样的。 两者的计算方法略有不同。 在数据表中,"满刻度"信号按RMS正弦波计算。 这可以被认为是"交流动态范围"。 EVM中的ENOB是使用ADC的整个代码范围计算的。 这是"直流动态范围"。 EVM的结果看起来应该比您使用数据表公式计算的结果略“更好”,但它实际上只是计算之间的差异,而不是性能的差异。

    Brian