This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:用于输入引脚的ADS7953 ESD保护电路

Guru**** 2586635 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574318/ads7953-ads7953-esd-protection-circuit-for-input-pin

部件号:ADS7953

您好,

我对输入引脚CHN的ESD保护电路有疑问。

第一

ESD保护电路二极管吗?

我想知道等效电路。

2号

 ESD保护电路的电流容量是多少?

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoaki San

    请参阅下面我的答案

    1. ADS7953的输入引脚具有夹紧在模拟电源VA+上的ESD二极管

    2. ESD二极管的最大额定电流为10mA。

    如果您的应用需要ADS7953输入来处理过电压情况,则建议在ADC输入端使用外部保护夹。

    您可以使用外部肖特基二极管钳子 为串联电阻器供电(以限制二极管电流),以在这种情况下保护ADC输入

    谢谢,此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhijeet,

    感谢您的回复。

    我还有一个问题。

    没有ESD二极管连接到GND。

    这种认可是否正确?

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoshida San

    ADS795x具有ESD二极管,它夹紧在模拟电源和 接地上。

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Abhijeet-san

    感谢您的快速回复。
    我很理解你的回答。

    此致,
    Tomoaki Yoshida