This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8555:我正在考虑将ADS8555用于我们的应用,并对PSRR有一些疑问:

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8555, ADS8568, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573903/ads8555-i-am-considering-ads8555-for-our-application-and-have-some-questions-about-psrr

部件号:ADS8555
线程中讨论的其他部件: ADS8568, TPS6.5131万, ADS8588S

您好,

我正在考虑将ADS8555用于我们的应用,并且对PSRR有一些疑问:  

  1. 数据表未列出HVDD,HVSS的PSRR规范。  在第35页上,“高压电源(HVSS和HVDD)连接到模拟输入。 这些电源上的噪音和故障直接与输入信号耦合。”  这是否意味着0dB PSRR?  我们的功率转换设计人员建议使用具有铁氧体磁珠和常用电容旁路的1MHz转换器。

  2. 数据表第15页上的图10绘制了Fdata=maximum (630kSPS?)时的PSRR,60dB。  我们的应用采样速率为7.8kSPS。  此采样率和1MHz AVDD噪声频率的PSRR是什么?


感谢你的帮助。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,EEngineer505,

    感谢您在您的应用中选择我们的HV SAR ADC,以下是您问题的答案:

    1.这并不意味着HVDD和HVSS的0dB PSRR,我们只是没有描述此规范。

    实际上,直流-直流转换器已被大量使用来直接为我们的SAR ADC提供供应商,例如ADS8568EVM板上,TPS6.5131万用于为ADS8568创建HVDD (+12V)和HVSS (-12V)高压电源,ADS8568是一个类似于ADS8555的16位SAR ADC,但ADS8568具有8个通道。 TPS6.5131万是一款直流-直流转换器,其开关频率为1.38MHz (最小-最大:1.25~1.5MHz),此电源解决方案不会降低具有91.5dB SNR的ADS8540的性能。 ADS8568EVM原理图TPS6.5131万数据表显示在以下两个网站链接中。

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=sbau193&fileType=pdf

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=tps6.5131万&fileType=pdf

    如果200ksps采样率可以满足您的设计要求,ADS8588S只需要一个+5V电源,但支持+/-10V和+/-5V双极直接输入,具有市场上最佳的性能,其PSRR在1MHz频率下约为-150dB,如数据表图89和以下所示。

    http://www.ti.com/product/ADS8588S

    2.我将检查我们是否有关于AVDD上1MHz噪声频率的PSRR与ADS8555相关的数据,并将很快通知您。  

    谢谢。

    此致

    戴尔·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,EEngineer505,
    选中上面列出的第二项后,很遗憾,我们没有任何有关AVDD上1MHz噪声频率的PSRR与ADS8555相关的数据。 感谢您的查询。

    此致
    戴尔·李