This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:VCC和VCCSW平均和最大电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571923/pga411-q1-vcc-and-vccsw-average-and-max-current

部件号:PGA411-Q1

大家好,

您能告诉我 PGA411-Q1的VCC和VCCSW的平均和最大电流吗?

此致,

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已指定相应的应用工程师进行响应。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jon,

    我将查找我们拥有的VCC数据,但我需要根据您客户的条件对VCCSW电流进行实验测试。

    通过VCCSW的电流将取决于解析器传感器负载,励磁机输出振幅和外部升压电压。 此应用将使用什么峰值输出电流,电压输出峰值到峰值以及增压电压设置?

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速回放。

    对于第一种设计,如果您能告诉我最差的电流,这就足够了。

    谢谢!

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias,

    我们可以接受这种情况。 我的一位同事Bobby今天正在对这个问题进行实验室测量。 他明天将用自己的数据进行回复。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据取自PGA411EVM:

    4Vrms升压电压设置为12V (标准)

    负载电阻43欧姆        载荷:101.480 mArms           直流偏移:2V           增益:1.9

    电源电流:294 mA

    负载电阻75欧姆        载荷:59.943 mArms            直流偏移:2V           增益:1.9

    电源电流:193 mA

    7Vrms升压电压设置为15V (标准)

    负载电阻:74欧姆       载荷:102.158 mArms           直流偏移:2V            增益:1.9

    电源电流:366 mA

    负载电阻132欧姆       载荷:60.196 mArms            直流偏移:2V           增益:1.9

    电源电流:235 mA

    对于4Vrms设置,选择的增压电压为12V,这是标准操作的预期值。 7Vrms设置的增压电压为15V,选择此电压的原因相同。 选择DC偏移和增益为最大设置,以显示电源电流消耗的最坏情况。

    由于数据表指定的最大允许输出电流,最大负载电流被选择为145 mA峰值(或约为102.53 mArms)。 使用85mA峰值(或约60.1mArms)的参考点来显示电源电流消耗的差异。

    结论:

    从上面的数据可以看出,最大电源电流消耗在7Vrms (增压电压为15V)时发生。 此设置下的电源电流为366mA。

    侧注:

    通过调整增压电压可以将电源电流降至最低;此增压电压控制输出的余量,应选择此电压以避免输出被夹住。 因此,为了尽量减少电源电流消耗,应使用允许的最小电压以避免夹紧。

    直流偏移的行为方式相同,但会影响输出的脚部空间(应选择为尽可能低的值,以避免夹紧并最大程度地减少电源电流消耗)。 此参数对电源电流的影响不及对增压电压设置的影响。