This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:SMPS噪声问题

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574663/ads1220-smps-noise-concern

部件号:ADS1220

尊敬的专家:

如果ADS1220由SMPS供电,那么SMPS的开关噪声有多大的问题? 与ADS1220 + LDO相比,性能是否有任何差异?


谢谢!

Rgds,

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juha,

    并非所有切换台都相同。  某些切换台的噪声比其它切换台大,切换频率可能会有所不同,而嘈杂的电源可能会影响ADC的性能。  在内部参考的增益为1时,ADS1220正尝试解析为大约244nV。   我看到切换器 输出具有100 uV的噪声。  此外,根据效率和负载的不同,输出电压可能会有所不同。  此差异需要被视为与设备PSRR相关的错误。  因此,为了获得高性能,我们建议 使用LDO来清理切换台。  如果要使用切换台,则切换频率不应是ADS1220调制器频率(256kHz)的倍数,以帮助防止切换伪影被混叠回传带。

    此致,

    Bob B