This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:温度传感器问题

Guru**** 2586285 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574545/dac38j84-temperature-sensor-questions

部件号:DAC38J84
主题中讨论的其他部件:DAC3484

你好  

对于部件DAC38J84和DAC3484:您可以建议温度传感器的精确度吗? 它是否经过测试?  

传感器范围是多少? 最低和最高温度?  

传感器位于零件上的什么位置? 它是否测量结点或其他区域?

谢谢

Izik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izik

    温度传感器测量刀版上单点处的结温。  它位于靠近DAC的模具边缘/角附近。  范围为-80C至+165C,但是,不会在整个范围内测量线性/精度。  我想我们只检查了-55C到+125C。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    您是否检查过温度传感器的准确度,或者是否有任何相关信息?

    Izik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我们没有看到。