This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:ADS1148内部二极管电流容量

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574585/ads1148-ads1148-internal-diode-current-capacity

部件号:ADS1148
在“线程:ADS1147”中讨论的其它部件

团队成员:

内部二极管的最大电流容量是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derek,


    如果您转至第7页上的ADS1147数据表,则会列出绝对最大额定值。 有两种规格需要注意。

    首先,任何给定引脚的最大输入电流将为10mA连续电流,但瞬间为100mA。 但是,我还会注意到输入引脚上的绝对最大电压为AVDD+0.3V。 不管怎样,在任何一种情况下过度使用设备都可能会损坏设备。


    吴若瑟