This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ads1292r Arduino数据采集

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573828/ads1292r-ads1292r-arduino-data-acquisition

部件号:ADS1292R
主题中讨论的其他部件: ADS1292

先生,我正在将ads1292r与Arduino一起用于获取ECG和呼吸信号的项目。我能够通过ads1292r数据表编写代码。我能够通过SPI获得72位数据流,其中前24位表示192-0-0 (每位8位) 根据 数据表,它可以正确转换为1100。所以我知道我正在通过SPI成功获得真实数据。但我接下来的48位,即24位ECG 和24位呼吸

显示恒定的输入电压值 ,而不考虑输入。附件是头文件,源文件和主要Arduino file.please。请查看并尽快回复。

ads1292r.h

#ifndef ads1292r_h
#define ads1292r_h

包含"Arduino。h"

//注册读取命令
#define RREG 0x20;//从地址rrrrrrrr开始读取n nnnn寄存器
//第一个字节001R rrrrrr (2xh)(2)-第二个字节000n nnnnnn(2)
#define WREG 0x40;//写入n nnnn寄存器,从地址rrrrrr开始
//第一字节010r rrrrrr (2xh)(2)-第二字节000n nnnn (2)

#define start 0x08 //开始/重新启动(同步)转换
#define stop 0x0A //停止转换
#define RDATAC 0x10 //启用读取数据连续模式。

//此模式是开机时的默认模式。
#define SDATAC 0x11 //停止连续读取数据模式
#define RDATA 0x12 //通过命令读取数据;支持多个回读。

//引脚声明您需要的另一个声明由SPI库控制
Const int ADS1292_DRDY_PIN = 6;
const int ADS1292_CS_PIN =7;
const int ADS1292_start_PIN =5;
Const int ADS1292_PWDN_PIN =4;

//注册地址
#define ADS1292_REG_ID 0x00
#define ADS1292_REG_config1 0x01
#define ADS1292_REG_CONFIIG2 0x02
#define ADS1292_REG_LoFF 0x03
#define ADS1292_REG_CH1SET 0x04
#define ADS1292_REG_CH2SET 0x05
#define ADS1292_REG_RLDSENS 0x06
#define ADS1292_REG_LOFFSENS 0x07
#define ADS1292_REG_LOFFSTAT 0x08
#define ADS1292_REG_RESP1 0x09
#define ADS1292_REG_RESP2 0x0A

类ads1292r.

公开:
静态无效ads1292_Init (void);
静态void ads1292_Reset(void);
静态void ads1292_ReG_Write (无符号char read_write_address,无符号char数据);
静态void ads1292_ReG_Read (无符号char read_write_address);
静态空ADs1292_SPI_Command_Data(unsigned char data_in);
静态空地址1292_Disable_Start(void);
静态空地址1292_Enable_Start (空);
静态空地址1292_Hard_Stop (void);
静态空地址1292_Start_Data_Conv_Command (void);
静态void ads1292_soft_stop (void);
静态空地址1292_Start_Read_Data_Continuous (void);
静态空地址1292_Stop_Read_Data_Continuous (void);
静态void read_ads(void);

};

#endif

ads1292r.c

#include <inuino.h>
#include <ads1292r.h>
#include <SPI.h>

void ads1292r::ads1292_Init()</s>1292

Serial.begin(5.76万);

//启动SPI库:
SPI.begin();
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
//CPOL = 0,CPHA = 1
SPI.setDataMode(SPI_MODE1);
//为SPI选择1MHz时钟
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16);

ads1292_Reset();
延迟(100);
ads1292_Disable_Start();
延迟(100);
ads1292_Stop_Read_Data_Continuous ();// SDATAC命令
延迟(300);

ads1292_Reg_Write(ADS1292_REG_config1, 0x00)1292 0x00);//将采样率设置为125 SPS
延迟(10);
ads1292_ReG_Write (ADS1292_REG_CONFIIG2,0x80);//导联脱落补偿关闭,测试信号禁用
延迟(10);
ads1292_ReG_Write(ADS1292_REG_LoFF, 0x10)1292 0x10);//导联脱落默认值
延迟(10);
ads1292_Reg_Write (ADS1292_REG_CH1SET,0x00);//已启用通道1,增益6,连接到电极IN
延迟(10);
ads1292_Reg_Write (ADS1292_REG_CH2SET,0x00);//Ch 2已启用,增益6,连接至电极IN
延迟(10);
ADs1292_ReG_Write (ADS1292_REG_RLDSENS,0b10.11万);//RLD设置:FMod/16,启用RLD,仅从通道2输入RLD
延迟(10);
ads1292_ReG_Write(ADS1292_REG_LOFFSENS, 0x00)1292 0x00);//LoFF设置:全部禁用
延迟(10);
//跳过寄存器8,LoFF设置默认值
ads1292_ReG_Write (ADS1292_REG_RESP1,0b1100.001万);//呼吸:仅修改/DEMOD,相位0
延迟(10);
ads1292_ReG_Write (ADS1292_REG_RESP2,0b1000.0011万);//呼吸:校准关闭,呼吸频率默认值
延迟(10);
ads1292_Start_Data_Conv_Command();
延迟(100);
ads1292_Start_Read_Data_Continuous ();
延迟(10);

}

void ads1292r::ads1292_Reset()</s>1292

DigitalWrite (ADS1292_PWDN_PIN,高);
DELAY (100);//等待100毫秒
DigitalWrite (ADS1292_PWDN_PIN,低);
延迟(100);
DigitalWrite (ADS1292_PWDN_PIN,高);
延迟(100);
}

void ads1292r::ads1292_Disable_Start()</s>1292

DigitalWrite (ADS1292_START_PIN,低);
延迟(20);
}

void ads1292r::ads1292_Enable_Start()</s>1292

DigitalWrite (ADS1292_START_PIN,高);
延迟(20);
}

void ads1292r::ads1292_Hard_Stop (void)1292 (void)

DigitalWrite (ADS1292_START_PIN,低);
延迟(100);
}


void ads1292r::ads1292_Start_Data_Conv_Command (void)1292 (void)

ads1292_SPI_Command_Data(start);//将0x08发送到ADS1x9x
}

void ads1292r::ads1292_soft_stop (void)1292 (void)

ads1292_SPI_Command_Data(stop);//向ADS1x9x发送0x0A
}

void ads1292r::ads1292_Start_Read_Data_Continuous (void)1292 (void)

ads1292_SPI_Command_Data(RDATAC);//将0x10发送到ADS1x9x
}

void ads1292r::ads1292_Stop_Read_Data_Continuous (void)1292 (void)

ads1292_SPI_Command_Data(SDATAC);//将0x11发送到ADS1x9x
}

void ads1292r::ads1292_SPI_Command_Data (1292 (unsigned char data_in)

字节数据[1];
//data[0]= data_in;
DigitalWrite (ADS1292_CS_PIN,低);
延迟(2);
DigitalWrite (ADS1292_CS_PIN,高);
延迟(2);
DigitalWrite (ADS1292_CS_PIN,低);
延迟(2);
SPI.transfer (data_in);
延迟(2);
DigitalWrite (ADS1292_CS_PIN,高);
}

void ads1292r::ads1292_ReG_Write (1292 (unsigned char read_write_address,unsigned char数据)

开关(读写地址)

案例1:
数据=数据和0x87;
中断;
案例2:
数据=数据和0xFB;
数据|=0x80;
中断;
案例3:
数据=数据和0xFD;
数据|= 0x10;
中断;
案例7:
数据=数据和0x3F;
中断;
案例8:
数据=数据和0x5F;
中断;
案例9:
数据|= 0x02;
中断;
案例10:
数据=数据和0x87;
数据|=0x01;
中断;
案例11:
数据=数据和0x0F;
中断;
默认:
中断;
}

//现在将寄存器地址和命令合并为一个字节:
字节DataToSend = READ_WRITE地址| WREG;

DigitalWrite (ADS1292_CS_PIN,低);
延迟(2);
DigitalWrite (ADS1292_CS_PIN,高);
延迟(2);
//将芯片选择降低以选择设备:
DigitalWrite (ADS1292_CS_PIN,低);
延迟(2);
SPI.transfer (dataToSend);//发送寄存器位置
SPI.transfer (0x00);//要wr的寄存器数
SPI.transfer (data);//发送值以记录到寄存器中

延迟(2);
//将芯片选择设置为高以取消选择:
DigitalWrite (ADS1292_CS_PIN,高);
}
void ads1292r::read_ads(void)

uINT32_t数据轴,日期;
int i;
DigitalWrite (ADS1292_CS_PIN,低);
volatile int Data1 = SPI.transfer (0x00);
volatile int Data2=SPI.transfer (0x00);
volatile int Data3=SPI.transfer (0x00);
volatile int Data4 =SPI.transfer (0x00);
volatile int Data5=SPI.transfer (0x00);
volatile int Data6 = SPI.transfer (0x00);
volatile int Data7=SPI.transfer (0x00);
volatile int Data8=SPI.transfer (0x00);
volatile int Data9 = SPI.transfer (0x00);
serial.println (数据1,bin);

datax=(Data4<16)|(Data5<8)|(Data6);
const int cons否 者1 =(日期轴和(1 < 23))!= 0;
如果(被否决1)
datax = datax |~(1 << 24)- 1);
double voltage1 =数据轴*(datax/1亿); 4.81
//Serial.println (voltage1);
datay=(数据7<16)|(数据8<8)|(数据9);
const int cons否2 =(日期和(1 < 24))!= 0;
如果(被否决2)
datay = datay |~(1 << 24)- 1);

double voltage2 =日期*(datay/1亿); 4.81
serial.println (voltage2);


digitalWrite (ADS1292_CS_PIN,高);//释放芯片,信号端传输
返回0;
}

ecgsketch.ino

#include <ads1292r.h>
#include <SPI.h>

ads1292r ADS1292;
易失性无符号int ECG=0;

void setup()

//初始化数据就绪和芯片选择引脚:
PinMode (ADS1292_DRDY_PIN,输入);//6
PinMode (ADS1292_CS_PIN,输出);//7
PinMode (ADS1292_START_PIN,输出);//5
PinMode (ADS1292_PWDN_PIN,输出);//4.
//初始化ADS1292从属设备
ADS1292.ads1292_Init();1292;

}

void循环()

IF ((digitalRead (ADS1292_DRDY_PIN))== LOW)
ADS1292.READ_ADs();
}

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akshay,

    您是否可以共享SPI信号(包括DRDY输出)的原理图和屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下所示。抱歉,我无法给您信号,我没有示波器可用

    e2e.ti.com/.../pc_5F00_ads1292r_5F00_shield_5F00_v2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akshay,

    感谢您提供原理图,您是否可以使用逻辑分析仪? 您是否可以执行任何操作来监控DRDY并确保其行为符合您的预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,我没有逻辑分析器,但我确信DRDY信号工作正常,因为我每次只能读取前24个状态位
    对于下一个48位信道数据,我会获得冗余数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akshay,

    冗余数据意味着转换过程存在问题-即使您有打开的输入,您也会看到LSB在样品之间发生一些变化。 您是否可以执行寄存器读回并验证每个寄存器的内容是否也是您设置的内容,也可以尝试内部测试模式。 在芯片级没有观察实际信号的情况下进行调试将有点困难。