This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675:双极输出

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC2932, DAC5675, TIPD125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/574243/dac5675-bipolar-output

部件号:DAC5675
主题中讨论的其他部件:DAC2932,, TIDA-0.0684万TIPD125TIDA-0.0075万

我们的应用是输出0-10V和+/-10V信号,而不是同时输出,现在我们已经有 了Launchxl-F2.8377万S ,缓冲DAC是单极 输出,是否可以 将某些放大器连接 为双极输出? 否则,片上DAC将被放弃,  需要双极输出DAC。 但我无法找到高速DAC系列中的任何DAC,例如DAC5675,DAC2932等。高速DAC是否适合此类应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingtai:

    此TI设计来自精密数据转换器组,它展示了如何将DAC的单极输出转换为双极输出。

    但是,如果您要使用具有高输出电压摆幅的高速DAC,请参阅以下TI设计。

    此致,

    Neeraj Gill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。 TIPD125是一种双极输出配置,除了较低的转换速度。 Tida-0.0684万和TIDA-0.0075万以更高的速度转换,但它们是单极输出,因此无法输出+/-10V。 是否有任何速度更快且具有双极输出的解决方案。 我们发送给ADC的原始信号是10MHz正弦波,因此DAC 8760的速度似乎不够快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只知道TIDU129的外部运算放大器供应商是+/-15V。 我会检查它是否是双极输出。