This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADS1247:如何使用Raspberry Board使用ADS1247和SPI读取RTD数据?

Guru**** 2824835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1247, ADS1148, ADS1248, ADS1147, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573965/linux-ads1247-how-to-read-rtd-data-with-ads1247-and-spi-using-raspberry-board

部件号:ADS1247
线程中讨论的其他部件: ADS1148ADS1248ADS1147ADCPro

工具/软件:Linux

大家好,

AM使用ADS1247使用SPI读取RTD传感器数据,目前在Raspberry PI 3板上工作,

我需要安装任何可用的驱动程序或驱动程序,如果安装,您能告诉我安装过程吗?

如何使用驱动程序和应用程序读取ADC数据的输出,

如何配置内核?

此致,

NV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveen,


    我不知道用于连接Raspberry Pi的ADS1247的任何可用材料。 对于涉及数据转换器本身的问题,我们会提供更多帮助。

    如果您使用谷歌搜索Raspberry Pi和ADS1247,我还会搜索ADS1248,ADS1147和ADS1148。 大多数操作和命令与这些设备类似,您可以找到更多信息来帮助您完成项目。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    我的问题是ads1247与SPI连接,所以如何从用户应用程序读取ADC数据。

     如果是 ,则可以在没有驱动程序的情况下读取ADC数据,如何操作?

    如果没有其它流程??

    此致,

    NV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveen,


    有许多方法可以连接到ADS1247,但所有方法都需要一定的知识和工作。 我使用了不同的通信方法作为设备的接口。 有些方法就像将ADS1247EVM和MMB3与ADCPro中提供的软件一起使用一样简单。 其他方法涉及一些使用诸如Total Phase Aardvark接口的脚本编写。 我还使用了TI MSP430 Launchpad。

    如果您只是想测试该器件,我会让ADS1247EVM与该器件一起使用。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对这个特别的ads1247一无所知,这就是为什么我在论坛上以任何方式要求感谢您的回复。  

    NV