大家好,我正在开发一个简单的原型,使用ADS1299开发套件来读取EMG信号。作为一个近亲HAS ALS,我计划测试开发套件,以了解在这个受资助的项目系列上使用ads1299的可行性。 由于风险和服务期限的原因,我不会在患者身上进行测试,所以我们会生成10至20毫伏电压来检查读数是否正确。
我已将底板分离,并使用顶部板与覆盆子连接。
我的SPI通信工作正常,电池供电工作正常,但我需要一些指导,以了解如何设置跳线,以及在哪里放置电极以优化EMG而不是EEG。
我只使用3个电极,1个偏置电极(我不知道放置在哪里),2个电极连接到通道1 INP1和INN1。 所有其它通道插针均通过跳线接地。
所以基本上我只需要回顾一下跳线/电极是否位于正确的位置? 在哪里使用偏置电极(绿色)?
非常感谢你们,很抱歉,如果这样做没有意义,我从来没想过我会面对自己在这么复杂的事情上工作:\
IM通常会:
样本:1.
状态寄存器:0xc0万
MOSI:00
味噌:80
MOSI:00
味噌:00
MOSI:00
味噌:00
通道1:0x80万
MOSI:00
味噌:80
MOSI:00
味噌:00
MOSI:00
味噌:00
通道2:0x80万
MOSI:00
味噌:80
MOSI:00
味噌:00
MOSI:00
味噌:00
通道3:0x80万
MOSI:00
味噌:80
MOSI:00
味噌:00
MOSI:00
味噌:00
通道4:0x80万
MOSI:00
味噌:80
MOSI:00
味噌:00
MOSI:00
味噌:00
通道5:0x80万
MOSI:00
味噌:89
MOSI:00
味噌:7C
MOSI:00
味噌:F8
通道6:0x897cf8
MOSI:00
味噌:C4
MOSI:00
味噌:7E
MOSI:00
味噌:5C
通道7:0xc47e5c
MOSI:00
味增:D2.
MOSI:00
味噌:F0
MOSI:00
味噌:57
通道8:0xd2f057
MOSI:12人
味噌:00
MOSI:00
味噌:C0
MOSI:00
味噌:00
MOSI:00
味噌:00
样本:2.
状态寄存器:0xc0万
MOSI:00
味噌:87
MOSI:00
味噌:A5
MOSI:00
味噌:48
通道1:0x87a548
MOSI:00
味噌:87
MOSI:00
味噌:A5
MOSI:00
味噌:B0
通道2:0x87a5b0
MOSI:00
味噌:87
MOSI:00
味噌:8C
MOSI:00
味噌:72
通道3:0x878c72
MOSI:00
味噌:87
MOSI:00
味噌:88
MOSI:00
味噌:是的
通道4:0x8788ee
MOSI:00
味噌:87
MOSI:00
味噌:96
MOSI:00
味噌:38
通道5:0x87.9638万
MOSI:00
味噌:87
MOSI:00
味噌:90
MOSI:00
味噌:55
通道6:0x87.9055万
MOSI:00
味噌:87
MOSI:00
味噌:8F
MOSI:00
味噌:7B
通道7:0x878f7b
MOSI:00
味噌:87
MOSI:00
味噌:8C
MOSI:00
味噌:8A
通道8:0x878c8a
MOSI:12人
味噌:00
MOSI:00
味噌:C0
MOSI:00
味噌:00
MOSI:00
味噌:00