主题中讨论的其他部件: TSW14J56EVM
我正在使用Xilinx KCU105从ADC12J4000EVM捕获数据。
为了获得信号,我们构建了自己的Balun,并将模拟输入更改为差分直流耦合,方法是填充C1和C6,并删除C3和C5。
这很好(有关详细信息,请参阅我的其他帖子)。
现在,我们尝试使用TMST SMA引脚捕获时间戳。 如果我们尝试在不修改硬件的情况下执行此操作,则HSDC Pro中的D0 (LSB)位将永久位于1上。
在下面的帖子中,我们找到了删除R19和R20并在R18和R21上安装0欧姆电阻的说明:
https://e2e.ti.com/support/data_converters/high_speed_data_converters/f/68/t/48.2661万
与上面的海报不同,我们不打算使用外部时钟。
我也不知道这是否也是我们修订的正确方式(我认为它称为修订版A,应该是最新版本)。
完成此操作后,我们无法再从主板捕获任何数据,HSDC Pro超时运行。
我们尝试更改寄存器0x202h和0x50h,如POST中所述,但它不会更改结果。
如有任何帮助,我们将不胜感激。