This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:SLAU520A -实施

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573904/ads1247-slau520a---implementation

部件号:ADS1247

您好,

我一直遵循Slau520a经认证的3线RTD电路设计。 电路对我来说是有意义的,但在我开始使用它之前,我想看看是否有任何备注可供测试或实施。 例如,10针插座连接器似乎有冗余i2c针,并且有一个3针插头,似乎设计用于在电源之间进行单刀双掷开关。 我很好奇电路是如何连接的,以及是否有任何关于测试/调试的指导?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geoff,


    我不知道有关3线RTD电路的SLAU520A设计的任何具体说明。 我不知道标题的来源,但它可能是我们在整个产品系列中通用的不同平台。 这可能说明了接头上的冗余I2C针脚。

    我也不确定主板是如何进行测试的。 我们可以使用ADS1247EVM或ADS1248EVM来收集数据,因为我们能够使用用于评估模块的软件写入寄存器和收集数据。

    我会注意到,我已经进行了类似的测试,并且使用了精密电阻器(低漂移,高精度)作为RTD的替代品。 大多数电阻器为0.01 % 或更高,漂移可能为5ppm/°C或更高。 在进行类似的测试时,我使用四线Kelvin测量和Agilent 3458A测量测试电阻。 精度非常好,电阻测量线性极佳。 您应记住将电阻测量值保持在相同的刻度(而非自动刻度)上,以便更改测量范围时不会出现间断。

    务必要意识到,电路本身的设计就像始终处于室温下一样。 ADC本身的偏移和增益误差漂移会增加一些我认为不会考虑的影响。

    在这项设计中,有人问我最后一件事。 在原理图中,CLK引脚处于浮动状态。 这样可能没问题,但我始终建议将销接地。


    吴若瑟