This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:最大输出数据速率

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573753/dac38j84-max-output-data-rate

部件号:DAC38J84

您好,

我想知道输出数据的最大值是多少。 此部件用于4DSP的FMC144产品。 他们的员工告诉我这是625 MSPS。 虽然它被指定为2.5 GSPS,但需要高频插值,DAC只能以625MSPS的速率获取数字采样。 这是否正确?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    最大输入数据速率(1X插值)为1230Msps。 要使用采样速率为2.5Gsps的DAC,必须使用4X或更高的插值速率。 请参阅最新版本的数据表的6.7 部分。

    此致,

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!