This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046EVM-PDK:TSC2046EVM-PDK软件安装

Guru**** 2587125 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573698/tsc2046evm-pdk-tsc2046evm-pdk-software-installation

部件号:TSC2046EVM-PDK

在Windows 10机器上,我正在从提供的CD安装评估软件和NI VISA。  安装后,我在EVM通过USB连接的情况下启动TSC2046程序,并出现以下错误:

错误-1073807346发生在C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \TSC2046EVM\TSC2046EVM.exe\VISA Get2046 Get USB Interrupt Data.vi

通过打开SW2上的A0开关,我努力使USB活动LED D2亮起。  设备管理器在其它设备下显示TAS1020B/TSC2046 EVM2046 EVM。

它会显示可能的原因以及错误:

VISA: (十六进制0xBFFF000E)给定的会话或对象引用无效。

如何解决此问题有什么想法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    遗憾的是,Windows 10不支持TSC2046。 但是Windows 7或更低版本应该能够支持此设备。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师