This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:仅当SCLK具有下拉电阻时,设备才会响应

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573740/ads1255-device-only-responds-when-sclk-has-pull-down-resistor

部件号:ADS1255

我正在使用其SPI控制器将ADS1255 ADC连接到Xilinx的Zynq SoC,结果很奇怪。 起初我发现ADC不会响应任何命令,除非探测到其SCLK线。 在这一点上,它按预期采取行动并作出反应。 在进一步测试后,我发现运行下拉电阻(4.7K)具有相同的效果。 我正在以~475kHz运行SCLK,原理图如下所示。在探测SCLK的接收端时,我没有观察到任何振铃,并将串行终端电阻器增加到高达1kohm,但没有结果。 在这一点添加下拉电阻器将需要PCB完全重新旋转,这将是一项昂贵的工作,因此我更愿意了解为什么会发生这种情况,以及是否有办法解决这一问题。 还配置并确认了时钟相位1和活动的高时钟配置

提前感谢您提供的任何帮助。

-Caleb  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    首先,欢迎来到TI E2E论坛!

    请参考您的SCLK频率是多少?

    这是你观察到的非常奇怪的行为,我不会考虑在SCLK上添加下拉电阻器。 经过思考,我只能给出两种可能的解释,说明下拉电阻如何帮助SPI通信:

    1. 下拉电阻器可能有助于驱动SCLK低电平。
      如果您的SPI控制器由于某种原因未将SCLK驱动到低于0.2 的DVDD,则下拉电阻器可能有助于实现逻辑低电平状态。 这对我来说似乎不太可能,因为我希望SPI控制器能够吸收足够的电流(不需要太多)来降低SCLK。 否则,SPI控制器可能偏置到稍高的接地电位,其逻辑低状态似乎从GND水平偏移。

    2. 下拉电阻器(或示波器探头)可能会将寄生电容添加到SCLK轨迹。
      也许添加探针或下拉电阻器会添加足够的寄生电容,以作为SCLK轨迹上的滤波器。 虽然增加串行端接电阻(从100欧姆增加到1000欧姆)应该具有类似的效果,但我的猜测是,增加的寄生电容可能 会有超过1个数量级的变化;因此,这比增加串行电阻更有效。

     

    对于后一种情况,您可能能够通过引入一些软件延迟来解决通信问题。 例如,我发现在/CS LOW和第一个SCLK上升边缘之间添加一个小延迟(~50ns)通常可以纠正通信问题。 如果您能够提供SPI通信的一些屏幕截图,我可以帮助您确定何时接近计时规范,并建议在何处添加延迟。

    此致,
    Chris