This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:用于细胞外记录

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573795/ads1299-for-extracellular-recording

部件号:ADS1299
在“线程:”, ADS1298中讨论的其它部件

问候,

我想记录神经元在大鼠中使用8通道植入电极的活动情况。 此套件(ADS1299-PDK)是否适用于此类录像类型。 感兴趣信号的频率位于500 Hz至5-7 kHz的带宽范围内,振幅为微mV。 我是否需要外部放大器和滤波器?

我正在等待您的回答。

提前感谢您的参与,

奥尔加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olga,

    遗憾的是,ADS1299EEGFE-PDK是用于ADS1299的评估模块,因此TI除了评估芯片的性能之外,不能推荐将其用于任何用途。

    我相信,即使可以,ADS1299本身也不足以收集所需的数据。 最快的数据速率为16 kSPS -内部数字滤波器的带宽约为4 kHz。 ADS1298采样速度更快(高达32kSPS),但您可能需要一个增益级来获得所需的噪声性能。 请参阅数据表以了解该设备的噪声性能。

    此致,
    Brian