This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3162EVM:DAC3162EVM的ECL输出功率

Guru**** 2926740 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3162EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573843/dac3162evm-ecl-output-power-of-dac3162evm

部件号:DAC3162EVM

您好,

DAC3162EVM的最大ECL输出功率是多少? 假设它在500Msps下工作。谢谢。

最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于构建,输入逻辑为ECL,每个通道上的位分辨率为4位。 可实现的最大输出功率是多少? 或者以dBm为单位的增益是多少? 谢谢你。

    最佳,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    该器件可在BIASJ引脚和GND之间的960欧姆电阻器输出端提供高达20mA的电流。 我不确定比特分辨率的含义是4位。 您是否仅驱动12位输入总线的4位? 输入逻辑与设备的输出功率无关。 输入还必须使用LVDS电平输入驱动。 我不知道您为什么提到ECL,因为这不起作用。

    此致,

    Jim