This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D800RF:低VIN_FSR

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D800RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573724/adc12d800rf-low-vin_fsr

部件号:ADC12D800RF

您好,我正在检查ADC12D800RF的参数,并注意到模拟输入全标度范围是0.6Vpp,0.8Vpp或1Vpp。 它比我使用过的其他ADC要低。 我想确保我不会产生误解。例如,0.6V/0.8V/1V是单端信号的摆动,而不是差分范围。

如果它确实是输入差分电压,有人能告诉我为什么它这么低?  

谢谢。

林美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lingmei

    要在高频率下获得良好的ADC性能,通常需要差动输入。 ADC12D800RF和相关器件采用低电压CMOS工艺设计,具有1.9V电源电压。 低电源电压和设计架构(交错校准折页插值)导致标称输入信号范围约为0.8Vpp差分。 0.8Vpp差分意味着输入端的差分信号从-0.4V (最小输出代码)到+0.4V (最大输出代码)。 0V差分输入将产生大约中间代码输出。

    具有较低满刻度电压的一个优点是驱动电路具有较小的摆动,因此失真通常较低。

    如果需要采样单端信号,则必须首先使用不平衡变压器(仅限交流耦合信号)或单端转换为差分放大器电路(交流或直流耦合信号)将其转换为差分信号。

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    非常感谢,非常有帮助!

    林美