This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400中的错误

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573729/tsw1400evm-bug-in-tsw1400

部件号:TSW1400EVM

您好,

TSW1400 Rev D具有6V升压调节器,可能将来使用

但即使我认为我最好报告一下,这不起作用。  

我不确定是否有新版本可用,以及是否已修复。 请忽略我的消息  

-需要串行22nF电容器至R147

C295太大, 应为47nF

- C294和C296的值太小,最好是4.7uF或更高。  

谢谢

迪米特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitar

    感谢您的支持。 我们将研究如何进行这些更改。

    此致,

    Jim