This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ENOB参数

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572210/ads54j60-enob-parameter

部件号:ADS54J60
主题中讨论的其他部件: ADS54J40

您好,

我在数据表中找不到ENOB表。 我们是否有一个?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yee Yong您好!

    ADS54J60的ENOB大约为11.5位。

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tommy:

    此ENOB值的测试条件是什么? 我们在J40中有ENOB与Freq表。 J60中是否有该表?

    谢谢。

    -YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YY,

    很抱歉我错过了这个帖子。 ads54j60数据表中缺少ENOB似乎是疏忽。

    对于ENOB I,使用数据表中的SINAD编号:

    ENOB =(SINAD - 1.76dB)/ 6.02

    下面是ADS54j40和ADS54j60的计算结果。

    ADS54J40 ADS54J60
    散热片(MHz) SNR (dBFS)(信噪比(dB ENOB (位) SNR (dBFS)(信噪比(dB ENOB (位)
    10. 69.6 11.3 70.7 11.5
    100 69.3 11.2 70.4 11.4
    170 68.8 11.1 69.8 11.3
    230 68.3 11.1 69.1 11.2
    270 67.6 10.9 68.3 11.1
    300 67 10.8 67.6 10.9
    370 65.5 10.6 66 10.7
    470 64.5 10.4 64.9 10.5

    汤米