This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:读取数据始终为0

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573593/ads8866-read-data-is-always-0

部件号:ADS8866

大家好,我的客户使用ADS8866,原理图如下所示。现在读取的数据异常。 有什么问题吗?  是否有代码示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户476.8533万,

    查看示意图,您使用的是数据表中提到的"无忙指示灯的4线CS模式"操作模式。 我认为有些事情需要解决-

    ADS8866           MSP430 (现有)          MSP430 (应是)

    DIN                UCA0SIMO                  UCA0STE       因为DIN是ADC的芯片选择
    CNV               UCA0STE                   xxx             --此引脚决定转换的开始;我建议计时器输出。
    dout              UCA0SOMI                  UCA0SOMI      --此连接不需要更改。
    SCLK              UCA0CLK                   UCA0SCLK      --此连接不需要更改。

    有关连接示意图,请参见下图。

    您可以参考 数据表中提到的"无忙指示灯的4线CS模式"操作模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RahulVK,您好!
    感谢您的回复。