This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1x00RFRB

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573253/adc12d1x00rfrb

尊敬的各位:

我正在使用 TI的ADC12D1x00RFRB评估板。 我从TI网站下载了参考原理图。 参考指示符与主板不匹配。 请帮我下载上述评估板的正确原理图和源代码文件。

谢谢,此致,

C Ashok Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ashok,

     我想知道您是否查看了页面 上的原理图:www.ti.com/tool/adc12d1600rfrb ,以及设计文件也在那里。  如果是,您的评估版与从此产品文件夹下载的评估版有何不同?

    您是否可以包含您拥有的评估版图片,并显示任何术语/标记?

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伦纳德:

    在这里,我要附加主板图像和PLL图像。 PLL示意图。 此处原理图中的PLL部件参考与板载的PLL部件参考不同。

        

    谢谢,此致,

    C Ashok Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ashok

    感谢主板上的照片,这真的很有帮助。

    由于您的主板在EXT CLK连接器附近有一个继电器,并且有7.5V电源输入,我知道它实际上是一个较旧的版本。 以下是您拥有的主板文件。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/3583.adc12d1x00rfrb_5F00_design_5F00_package.zip

    此致,

    Jim B