This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:SPI时序最小值和最大值

Guru**** 2550360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573667/dac37j82-spi-timing-minimum-and-maximum

部件号:DAC37J82

我注意到数据表的6.8 "计时要求"部分仅列出了"典型"值。 我们的设计遇到一些问题,我想排除SPI计时是一个可能的原因。 实际上是否有任何最大值和最小值? 特别有趣的是,SCLK的期限被指定为Reg. 对于所有其它寄存器,通常为7和100nSec。 对于所有寄存器,我们都运行100nSec,并且似乎工作正常。 因为没有为注册指定最小值。 7 SCLK,100nSec是否有效? 但是,了解设定的最低SCLK期限是多少会更令人欣慰,尤其是在整个温度范围内检查过这一点时。 当然,其他定时参数也是如此。

在论坛(和Google)上进行的广泛搜索未发现任何有关此问题的线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈登,

    此时钟在超温下测试的最快速度是133ns。  

    此致,

    Jim