This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8344:ESD尖峰后锁定

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573065/ads8344-lockup-after-esd-spike

部件号:ADS8344

您好,客户报告了产品遇到ESD尖峰后ADS8344出现的奇怪问题。

他就是这样的

1:ADC最初工作正常

2:产品外部模拟线路采用ESD尖峰。

3:ADC的SPI接口工作正常,但所选通道的数据输出不会随模拟输入的变化而改变

4:不同信道的数据输出不同,但对于所选信道,信道数据输出永远不会更改

5:电源循环后,ADC再次正常工作。

 ESD峰值如何/为什么以这种方式影响ADC?

ESD峰值会停止转换工作,但为什么在选择不同的通道时,您会得到不同的(但非零静态)输出值。 查看数据表,每个通道的转换值未锁定。 因此,如果转换失败 ,我 会期望所有通道上都有相同的静态值。

除了关机后再开机之外,是否还有其他要重置设备的操作?

最重要的是,如何防止ESD高峰。 ADC输入由运算放大器/电压随动件驱动。   电压随动件输入之前有一个RC低通滤波器。 (16K/100nF)输出通过连接GND的2k2负载电阻器直接馈入ADC。  ADC配置为单端操作。

我的建议是在现有装置中用钳位二极管替换负载电阻器,未来的装置将PCB改装为适合ADC输入上的钳位二极管和串行电阻器。 这是正确的方式吗?

此致Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stephen:

    如果客户知道他们的电路将受到ESD电涌的影响,则最佳做法是在暴露的线路上使用TVS二极管;这些二极管可防止ESD/电压电涌。 ESD问题棘手且难以预测,可能会使产品以不快捷的方式运行。 如果您将原理图发送给我们,我可以看看添加它们的最佳位置。

    谢谢
    Cynthia