This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E06:伪差动模式下的可测量电压范围?

Guru**** 2972240 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573292/ads131e06-measurable-voltage-range-in-pseudo-differential-mode

部件号:ADS131E06
在“线程: ADS131E08”中讨论的其他部件

您好,

我正在使用ADS131E06进行新设计。

在此AVDD=5V中。 根据数据表和参考电压=4V

因此,根据数据表,可测量的最大差动电压为4V。

在伪差分模式下连接时。和IN1N=VBIAS =2.5V  

我的问题是可测量的伪差动电压4V的含义

1) IN1P-IN1N=4V (因此IN1P可以为6.5V)

 或

最大IN1P = 4V (此处我们将获得伪1.5 V(4-2.5V))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sandeep:

    可以输入到设备的电压范围有两个不同的限制。 第一个是由PGA指示的"绝对"输入电压范围。 与您接触过的大多数其他放大器一样,此PGA的输出范围受电源导轨的限制。 例如,如果您将2V信号输入到ADS131E08,PGA增益为8,则PGA将在信号到达调制器之前对其进行剪辑。 数据表中涉及PGA范围的部分称为"输入共模范围",位于第41页。

    另一个输入限制是"差分"输入电压限制,它限制输入|INxP - INxN|之间的电压。 此电压乘以PGA增益必须小于参考电压。 否则,ADC会将输出代码裁剪到其最大范围。

    为了直接回应您的示例,示例1无效,因为它在任何情况下都会违反PGA输入范围(事实上,它也会违反第2页上芯片的"绝对最大值")。 关于示例2,我讨论的输入电压范围在功能上不相关,即输入的共模电压不受参考电压的限制。 因此,在您的示例2中,AINP - AVSS不限于4V,因为参考电压仅为4 V

    请告诉我这一切是否合理。

    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    我理解第一点(示例1)

    例如2:说出我的PGA = 1,Vref= 4V
    IN1N =共模电压= 2.5 VDC(宽.~接地)
    IN1P = 4 VDC (带对地)

    我们在通道1中读取的电压是多少?

    我无法理解您的观点"因此,在您的示例2中,AINP - AVSS不限于4V,因为参考电压仅为4 V"

    问题2:如果IN1P= 4.1 VDC(宽至GND),通道1中的电压读数是多少
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep,

    在Q1中:通道1输出= 4 V - 2.5 V = 1.5 V
    在Q2中:通道1输出= 4.1 V - 2.5 V = 1.6 V

    Brian