This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:ADC计数不正确

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573581/ads8681-incorrect-adc-count

部件号:ADS8681

我正在尝试将ads8681与PIC24F连接。 我正在使用3*Vref输入范围,为此我配置了寄存器range_sel寄存器。 我获得了不正确的ADC值。我将SPI模块配置为CKE = 1和CKP=0,IAM发送NOP信号,以便从主机向从属设备提供时钟信号,从而发送ADC计数值。 我已检查

在运行我的代码时切换的RV行

 复位引脚由电阻器向上拉至5V

AVDD = 5V

DVDD = 3.3V

有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ginc:

    我列出了需要您检查和确认的一些事项,谢谢。

    1. 您的CONVST/CS信号怎么样? 此引脚应由MCU控制,上升沿将ADC从采集相位带到转换相位并启动转换,当/CS为低电平时,ADC将控制数据总线,MCU可以检索转换数据。

    2. 您是否发送任何命令来获取数据?

    3.您是否在SDI_CTL_REG尺寸调整器中配置了SDI_MODE[1:0]?

    4.您测试的模拟输入信号是什么? 您获得的输出代码是什么?

    请上传您的示意图进行检查,谢谢。

    此致

    戴尔