This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7044EVM-PDK:在ADS704X EVM GUI中体验极长的加载时间

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7044, ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571745/ads7044evm-pdk-experiencing-extremely-long-load-times-in-ads704x-evm-gui

部件号:ADS7044EVM-PDK

您好,

我最近购买了ADS7044-EVM-PDK模块以及ADS7042-EVM-PDK。 我终于能够解决Windows 10中的未签名驱动程序问题,一切都运行良好。 但是,我们的一位教学助理在进行一些新的实验时改写了SD卡。 我们将这些文件替换为已安装软件文件夹(C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \ADS704X EVM GUI\SDCard Files)中的文件,并按照“Notes”文本文件中的说明进行操作。 现在,插入模块后,它将作为空白设备(F:\)出现    ,与以前一样,它将作为F:\ ADS7044 PDK EVM出现 ,并在设备管理器中被识别为这样的设备(现在显示为USB批量数据设备)。

我不确定这是否与我的问题有关,但想提供一些背景信息。 不管怎样,现在当我们启动ADS GUI时,它仍将其识别为ADS7044或ADS7042,但在与软件交互之前,它会显示~5-10分钟的“繁忙时段”。 此外,为了使其更好,有时在启动GUI时它会立即消失。 无论我是以标准用户还是管理员身份登录,问题似乎都随机发生。 我希望这与未在SD卡上安装"Factory Firmware"有关,如ADS704X用户指南中所述。 如果可能,是否可以有人提供7044和7042 EVM的出厂SD文件?

此致,

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,

    我尝试了“注释”文本文件中列出的步骤,它工作正常。

    很可能SD卡已损坏。 处理器需要以某种方式格式化SD卡才能正确启动。

    我将与您离线连接并共享用于格式化SD卡的实用程序。 希望这能解决问题。

    此致,
    Sandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sandeep,

    您是否有机会获得固件工具?

    谢谢!

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此线程已脱机。