This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:使用25MHz的外部时钟输入驱动ADC

Guru**** 2944960 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573251/ads131a04-driving-adc-using-external-clock-input-of-25mhz

部件号:ADS131A04

你(们)好

数据表指定 外部时钟输入频率的最大频率为25MHz。 ADS131A04 EVM使用16.384MHz的晶振。 是否有人尝试过将25MHz时钟用于ADC? 是否有应用示例? 如果使用25MHz,是否有任何特殊的设计考虑?

谢谢

Rakhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rakhi,

    由于25 MHz在数据表指定的范围内,您应该期望设备正常运行。 我建议您考虑的唯一事项是查看数据表中的9.3 章节2,特别是有关开关电容器输入的章节,因为更高的调制器频率将使驱动器要求更加严格。

    此致,
    Brian Pisani