This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7553:更换2个数字电位计和必要的引脚连接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573128/dac7553-replacing-2-digital-potentiometers-and-necessary-pin-connections

部件号:DAC7553

我正在尝试使用DAC7553来取代两个Analog Devices AD5160。 我意识到我只需要VDD,GND,PD_bar,SCLK,SDIN, VOUTA和VOUT B。我真的不需要其他连接。 那么,我应该如何连接剩余的非必要针脚? 我是否应该将其中的任何一个短接到底? 至VDD? 还是将其保留为未连接?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    VOUTA,VDD,GND,VOUTB,VFBB, VREFB,SDO,IOVDD,SYNC,SCLK, SDIN,VREFA和VFBA都是操作设备所必需的输入。

    其余3个引脚是PD,DCN和CLR,其利用率取决于您的用例。 如果您不介意使用这些PIN,它们可以固定为非动态状态(绑定为低/高等)

    如果未使用断电模式,PD针脚可能被绑定到高位。 是否使用上拉电阻取决于您,包括上拉电阻将代表数字引脚降低电流消耗。

    如果不使用菊花链,则可以将引脚直接连接到地面。

    如果不使用CLR,则可以将销系在高位。 关于上拉的类似评论也适用于我在断电插针上提到的情况。

    散热垫应接地。

    我希望这能有所帮助。