This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811EVM-PDK:DAC8811EVM固件

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811EVM, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572835/dac8811evm-pdk-dac8811evm-firmware

部件号:DAC8811EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:DAC8811EVMDXP

大家好,

我遇到了下图所示的问题,我过去曾成功地与 DAC8811EVM通信。 但是,当实验中的学生尝试 进行通信时,似乎可以清除其中的所有固件。
我如何才能弄清楚这一点?
此致
温宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温宾

    您发布的图片未进入帖子。 我不是很清楚设置是什么,或者您的问题到底是什么。 请您提供更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是错误的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此图像也无法开机自检。 也许您可以通过文本解释问题是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,它说:
    错误- 1073807343
    DXP_Main.vi中的VISA查找资源
    状态-加载固件加载
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温宾

    当EVM最初插入且软件未启动时,它应使用USB驱动程序进行枚举。 发生这种情况时,您在Windows的设备管理器中看到哪个驱动程序?

    软件启动后,驱动程序应重新枚举至另一个驱动程序。 此时,您在Windows的设备管理器中看到了哪个驱动程序?

    您在哪个版本的Windows上使用该软件?