This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120EVM:板的Gerber请求。

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS1147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573297/ads1120evm-gerber-request-for-board

部件号:ADS1120EVM
“线程”中讨论的其它部件:ADS1120ADS1147

您好,

我想获取 ADS1x20EVM的Gerber吗?

模拟GND和数字GND始终连接在板上。

这意味着我无法在模拟电源上测试+ 2.5 V电源。 AVDD可以通过跳线进行输入/输出。

但是,AVSS始终连接到ADC上的DGND,我建议您添加一个jumpr,以便在将来的主板上启用此选项。

我希望,我可以通过细菌分离ADC上的DGND的AVSS。

此致

Tor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tor,

    感谢您的意见。  在开发EVM时,对于要添加哪些功能(包括双极电源选件)进行了大量讨论。  由于可用板空间有限, 并且ADS1120的主要客户目标是那些 主要 需要只能使用单极电源的用户,因此没有选择双极电源 。  此外,增加一个跳线会增加AVSS的电感,从而通过mux影响单端测量的性能。  我们还认为,如果客户 在将AVSS连接至-2.5V时意外将AVDD连接到+5V,那么就很容易超过绝对最大电源输入电压规格。  所以最后,两极连接被故意地硬化了。

    连接2.5 V电源的最简单方法是从印刷电路板上断开引脚5的焊接,然后小心地提起引脚并焊接一根导线,以便将外部电源连接到引脚。

    更复杂的方法是删除ADS1120,并在下图所示的器件下方以及沿着C1 (板顶层)的点处将迹线切至地电位。  您可以刮擦焊锡面罩并连接(焊接)用于外部连接的导线。

    e2e.ti.com/.../7840.6544486_5F00_ADS1x20_5F00_Gerbers.zip

    为了提高我们的认识,是否有特殊的传感器或特殊需要使用双极电源?  测量是否需要使用启用PGA的增加阻抗?  您希望实现哪种类型的绩效?

    您还可以考虑ADS1147EVM,它具有+/-2.5V的内置功能。  除了ADS1120中包含的低端开关和PGA禁用外,ADS1147的功能非常相似。  

    此致,

    Bob B