This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:不带热电偶的全刻度输出代码

Guru**** 2588585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/573115/ads1118-full-scale-output-code-without-thermocouple

部件号:ADS1118

[ ADS1118 ]不带热电偶的满刻度输出代码

大家好,

我的客户遵循第32页中的示意图(图50)。 他们在实验室中看到了输出代码"7fffh",但没有将热电偶与电路板连接。 但是,在现场测试期间,此值 有时显示 的值与7fffh不同。
我假设这会受到噪声,偏移,增益误差等的影响,同时减少这种变化的一种方法是RPU和RPU比1Mohm小。



您是否建议这样做? 还是其他更好的想法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ken:

    感谢您的查询。

    您能否提供电源电压,上拉电压 和FSR范围(我相信您使用的是+/-256 mV范围)?

    输入端是否可能发生一些扰动,从而暂时降低输入端的电压? 虽然不太可能,但如果上拉和下拉与干扰 输入的外部噪音源相比较弱,我可以看到代码不能为7FFF。 但是,如果您使用的是+/-256 mV +FS范围,并且您的电源是3.3 V,则向上拉至3.3 V的ADC的输入极不可能在+/-256 mV内下降。 正如您所提到的,您可以通过 降低上/下拉电阻的值,始终尝试使上拉和下拉电阻更强,看看这是否解决了问题。

    您能否告诉我们,您在输出时测量的代码不是7FFF?

    我们是否可以探测模拟输入和VDD,以查看是否存在任何不必要的噪音,从而导致代码不是满刻度(7FFF)。

    是否可能存在间歇性数据采集问题?

    谢谢!

    克鲁纳尔