This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8814EVM:DAC 8814 EVM不工作

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571833/dac8814evm-dac-8814-evm-not-working

部件号:DAC8814EVM

您好,

          我们提供了DAC 8814 EVM。 我一直在尝试驾驶它,但它不工作。 我已将MSB引脚(1.1)绑定到接地,并已按如下所示提供所有电源。 我还使用万用表检查了电压。

3.1            +15V

3.2            -15V

3.3             +5V

3.4             -5V

3.5             接地

3.6             接地   

3.10            5V

当我打开电源时,主板打开, 所有通道都显示5V输出电压。 当我将 复位引脚(J2.T 19)接地时,我也只能在所有通道中获得5V电压。 板不重置。

跳线设置为:

SW1-SW4 :左侧

W1-W4   :1和2短

W5-W8   :1和2短

W9,W10  :1和2短

请帮助我了解为什么会出现这种情况,并帮助我解决问题。

谨致问候

Shalini

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shalini,

    首先,我认为最好在实验过程中验证MSB和/RS引脚的状态。  您说您正在使用1.1 作为MSB引脚,但查看EVM的原理图,它显示MSB已连接到J2T.1。  确保使用跳线将J2T.1绑定到J2T.2以设置MSB。  /RS也位于引脚J2T.19上。

    请告诉我是否是问题所在。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这不是问题,请告诉我如何继续。

    谨致问候

    Shalini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shalini

    EVM是否正常运行?  是否可以使用SPI命令更改DAC。  此外,请测量R22 (MSB上拉)的电压,如果MSB正确设置为低电压,则电压必须为+5V。  

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       我的高信号电平存在故障。 我将高信号3.3 驱动至MSB。 是否会导致问题? 它大于2.4V。

    谨致问候

    Shalini