This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:LVDS_FCLK和DCLK

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572362/afe5809-lvds_fclk-and-dclk

部件号:AFE5809

您好,

我正在使用 一个AFE5809芯片,其解调器块中的小数因子为16。 我的输入采样率为20M,但在演示后,我的采样率将为1.25M。

有人能告诉我它如何通过 LVDS线路进行串行化吗? 16位的FCLK和DCLK是什么,或者如何计算?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vatsal,您好!

    AFE5809 数据表的第66页和第67页 在LVDS线路上串行化后按预期的数据输出顺序显示。

    虽然FCLK和DCLK与十进制之前保持相同(因为您处于16位模式,DCLK = 8x FCLK),但十进制确实会将有效数据速率(丢弃实际样本并替换为零)降低一个与十进制因子M=16相等的因子。
    根据您的设置,将添加零和/或其他ADC信道数据来代替丢弃的样品,详见数据表中的表格和图。 因此从技术上讲,通过LVDS线路传输的数据量相同,但只有一部分是有效数据。

    此致,

    奥卢