This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249与NIOS II嵌入式评估Cyclone III的接口

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249, HSMC-ADC-BRIDGE, FMC-ADC-ADAPTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572975/ads4249-interface-with-nios-ii-embedded-evaluation-cyclone-iii

线程中讨论的其他部件:ADS4249HSMC-ADC-bridgeFMC-ADC-ADC-适配器

尊敬的各位

我想将ADS4249与 NIOS II嵌入式评估 套件Cyclone III连接。 请推荐一些手册或用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FRK,


    我已将此帖子移到支持ADS4249的高速转换器论坛。 它应该比我最初找到帖子的/etc....数据转换器论坛更具可见性。

    我要指出的是,我们通常支持数据转换器本身,并且它不太可能拥有任何手册或用户指南,以便使用Nios II嵌入式评估套件或任何其他特定的非TI平台进行操作。 但是,如果有人有任何问题,他们可以找到此线程并将其发布在此处。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FRK,

    根据Cyclone III是否有FMC或HSMC连接器,您可以使用FMC-ADC-Adapter EVM或HSMC-ADC-Bridge适配器,这些适配器可从TI网站订购。 随附这两块适配器板的示意图供您参考。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../1004.FMC_2D00_ADC_2D00_ADAPTER_5F00_C_5F00_SCH.pdfe2e.ti.com/.../HSMC_2D00_ADC_2D00_BRIDGE_5F00_RevB_5F00_sch.pdf