This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021:请求ADC121C021示意图回顾

Guru**** 2929750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572951/adc121c021-asking-for-the-adc121c021-schematic-review

部件号:ADC121C021

大家好,

您是否可以帮助查看客户示意图? 如果您有任何疑问,请告诉我。

谢谢!

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH您好,


    原理图看起来不错。  

    看起来有两种不同的I2C总线,一种标记为FAN,另一种标记为TEMP。  两条总线上都没有显示上拉电阻器,它们是否位于原理图上的其他位置?

    他们是否正在使用警报功能。  如果他们不打算使用它,则会禁用寄存器02中的警报针脚功能,并使上拉电阻器保持未填充状态。

    请确保在他们布置主板时,VA引脚上的0.1uF帽位于靠近每个部件的位置。

    Mike