This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1204:内部参考电压详细信息/漂移

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572990/ads1204-internal-reference-voltage-details-drift

部件号:ADS1204

我需要ADS1204内部参考电压的完整操作细节。 数据表仅指定20ppm/C漂移  

例如,如果设备冷却到-40,加热到+80C,然后返回到25C,则在25C时初始漂移

致以最亲切的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    ADS1204中内部参考的初始精确度为+/-5mV,如数据表中所述。 除了典型的+/- 20ppm漂移和图形(图9,第10页)之外,我没有任何其他信息可供您参考。