This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:ADS1292ECG-FE

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292ECG-FE, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572758/ads1292ecg-fe-ads1292ecg-fe

部件号:ADS1292ECG-FE
主题中讨论的其他部件: ADS1292

您好,

我对这个评估板有问题。 我只能显示导联II 其它引导程序为灰色,因此无法选择...

我没有找到关于该问题的任何话题,您知道问题的根源吗?

感谢您的参与,

亚瑟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:

    我已将此问题移至相应的论坛: e2e.ti.com/.../73

    谢谢!
    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,亚瑟!

    欢迎来到我们的e2e论坛! 如果您查看ADS1292ECG-FE的原理图(位于用户指南的背面),您可以看到IN2N来自我们称之为ERA (ECG右臂)的WFP 5.1 ,而IN2P来自我们称之为ell (ECG左腿)的WFP 5.3。 在传统心电图中,RA (-)-> LL (+)被定义为导联II,这就是软件按其设置方式进行设置的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    如果我理解得好,那么这个软件不可能显示另一个导联,是吗?

    感谢您抽出时间,
    亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确,至少对于ADS1292。 我们将相同的GUI与ADS1298ECG-FE配合使用,ADS1298ECG-FE具有附加通道,在此情况下,还提供其它灰色导联选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,非常感谢您的快速回答。

    此致,
    亚瑟。