This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021-Q1:DOA? 包装上没有针1标记,SDA,SCL针有多脆弱?

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572404/adc121c021-q1-doa-no-pin-1-mark-on-package-how-fragile-are-the-sda-scl-pins

部件号:ADC121C021-Q1

大家好,

当我的主板在FAB工作时,我正在图书馆工作以访问此ADC。  很遗憾,我无法让它响应任何i2c查询(直接发送到地址0x54或通过扫描查找ACK的所有地址)。  我现在在试验电路板上的适配器板上有芯片。

我有SDA,SCL以高达3V的10 k上拉电压,并有推荐的"典型"应用电路线路板(除了4.7uF陶瓷盖而不是钽外)。  

我试图排除DOA,静电损害或婴儿死亡率。  我使用6引脚SOT23-6封装,芯片上没有引脚1标记。  我设置方向,使标记起点下方和左侧的销 钉为针脚1。  没有反应,我旋转了芯片,但我不知道SDA和SCL引脚是否可以处理3V和接地。

   

我是否漏掉了一些明显的东西?还是炸了芯片? (我直接从TI获得了芯片作为样品,因此我确信它是正版。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    您绘制图片的方式是正确的。 如果您能够读取顶部的书写内容,则引脚1位于包装的左下角。 在这些SOT封装上,通常还会出现一条沿芯片(针脚1,2和3)一侧延伸的模糊线(很难看到,您必须获得正对的光角)。

    将零件向后放置会损坏零件。 我也这样做了,它破坏了我所使用的部件。

    当您尝试新零件时,您是否可以将上拉电阻器更改为5k甚至3k,以查看如何解决问题?

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Mike。 我用我的宝石放大镜也看到了这条线。

    我将尝试另一部分并报告。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian

    我是该产品的市场营销工程师,很想知道您在哪个终端应用程序中使用此部件。

    您是否介意与TI分享这些高级详细信息? 这有助于我们改进零件,并更好地支持您的需求。

    我的电子邮件ID是s-seth@ti.com

    谢谢!

    Sachin