This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4229EVM:在测试点看不到数字数据输出

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572747/ads4229evm-cannot-see-digital-data-output-at-test-points

部件号:ADS4229EVM
在“线程:ADS4229”中讨论的其它部件

我正在使用ADS4229 EVM。 这是我的测试规格:

信号发生器CH1:800mV,4MHz,正弦波,50欧姆连接到ADS板上的CHA (J6)

信号发生器CH2-Sync: 800mV,8MHz,50 Ω 连接到ADS板(J19)上的CLK

电源5V至ADS板

在J1 (数据输出),我未检测到任何信号。 请帮助 我调试此问题。 顺便说一下,我可以看到输入信号和时钟进入主板。 谢谢你。

拉美加建议