This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:ADS8528/48/68在DVDD仍供电时持续关闭AVDD电源

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572707/ads8528-ads8528-48-68-continuously-power-down-avdd-while-dvdd-is-still-supplied

部件号:ADS8528

您好,

如数据表(第46页)所述,对于设备的功率定序没有具体要求。 是否可以持续关闭HVDD,HVSS和AVDD (以及相关的输入调节电路) ,并且DVDD仍可提供3.3V电压而不会损坏设备? 这样做时是否存在任何限制(例如n ü µP与设备之间的通信受限)?

提前感谢您的参与。

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    如果检查这些设备的绝对最大额定值表(如下所示),则数字输入仅与DVDD相关,因此您可以单独使用DVDD电源,它不会损坏设备,但如果它们与模拟电路相关,则可能无法执行通信。 请注意,模拟输入应0.3 随时保存在HVSS-HVDD+HVDD之间,参考输入应0.3 随时保存在0.3 0.3 之间,这些步骤将确保设备安全。 谢谢。

    此致

    戴尔·李