This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:连接到Launchxl-F2.8377万S

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560, TIPD119, DAC8760, LMT87

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572124/dac7760-connect-to-launchxl-f28377s

部件号:DAC7760
主题中讨论的其他部件:ADS5560TIPD119DAC8760LMT87

我正在准备基于Slau519的模拟输出测试,并尝试使用现有的Launchxl-F2.8377万S,但其大部分引脚已被占用。 您是否有处理此问题的经验?

我将选择ADS5560作为ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    京泰

    我不确定我是否完全理解问题是什么。

    SLAU519是解释TIPD119的文档。 我们在TI设计中使用了一种称为"SM-USB-DIG "的技术来控制主板,但SM-USB-DIG不是单独销售的,它只是作为我们的一些EVM的一部分销售。

    DAC8760和ADS5560是每个SPI接口数据转换器。 如果您要尽量减少所需的连接数,则可以在两个部件之间使用共享的SPI时钟和数据线,并为每个设备使用唯一的芯片选择线,总共有5个连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! Kevin,
    感谢您的支持。 我将检查TIPD119。 另一个问题:DAC8760需要SPI,ADS5560需要SPI进行编程,ADS5560还需要CMOS并行输出或DDR LVDS输出,请参阅ADS5560数据表,Launchxl-F2.8377万S上的GPIO如何根据这些要求进行分布? 温度传感器LMT87将连接到Launchxl连接器上的ADC In。 不需要其它片上ADC INS,DAC,PWM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    京泰

    正如我所希望的那样,我对Launchxl-F2.8377万S并不熟悉。 我建议您在C2000 MCU论坛上发布与此相关的问题。