This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282EVM-PDK:ADS1282EVM -基于Ni-Visa命令构建新的虚拟仪器

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572723/ads1282evm-pdk-ads1282evm---build-a-new-virtual-instrument-based-on-ni-visa-commands

部件号:ADS1282EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADCPro

一位客户问:

“我购买了ADS1282EVM评估模块,并已使用ADCPro软件对其进行了测试。 现在,我需要根据Ni-Visa命令构建新的虚拟仪器所需的文档。

在哪里可以找到与ADS1282EVM支持的Visa命令相关的信息?

提前感谢您的合作。"

有可能吗? 他能使用一些标准命令吗?

提前向大家表示感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alessio,您好!

    客户要求的可能是可行的;但是,MMB0并不是真正用于开发板。 MMB0的固件专门设计用于ADCPro,软件功能有限。 遗憾的是,我们无法为EVM的软件修改提供支持。

    我建议客户使用他们自己的开发板(如果他们有),或者考虑使用National Instruments SPI接口设备(类似 www.ni.com/.../i2c-spi-interface-device) ,它将提供更好的开发平台。

    此致,
    Chris