This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:ADS1198

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571890/ads1198-ads1198

部件号:ADS1198

先生

我正在进行一个有关ADS1198的项目。 我已经使用ECG模拟器输入了ADS,并且我得到了19字节的数据流作为输出(C0,00,03,00,00,00,00,00,B6,E8,8B,842,00,4A,6C,03,20,1B,CC,07)。我一直遇到与输出数据绘图有关的问题。 在数据表中,提到输出是2的补码格式,MSB 1是第一个。前3个字节是头位和状态位,之后是通道数据开始。我的问题是,我需要 通过 否定和添加一个(~A+1)将每个通道数据转换为正常格式。因为我 数字技术不是那么强大,如果有人能帮助我解决这个问题,那将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Elizabeth:

    是的,每个通道都必须单独解释。 需要将数据字分解为16位部分,并对其进行评估以确定其是否为负值。 如果是这样,您需要以某种方式将其转换为处理器中的可用值。

    Brian