This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:为什么有两个TVS二极管?

Guru**** 2929900 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571638/dac7750-why-are-there-two-tvs-diodes

部件号:DAC7750

为什么  在第36页的典型应用电路中有两个TVS二极管? 右侧电视已打开,IOUT对地短路。 IOUT无法输出4-20mA,可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DAC7750数据表的第36页中介绍了该设计。 有人能帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想答案是,它取决于二极管。

    有些TVS二极管的构造基本上是一种齐纳二极管,串联标准二极管朝相反方向。 在这种结构中,在应用所需的反击穿电压以及与系列标准二极管相关的正向电压之前,齐纳不会分解。 在另一个方向上,标准二极管必须实现反向击穿才能产生传导,这通常是相当高的电压。

    它归一为特定二极管数据表中的内容。 如果TVS二极管的构造不是如上所述,并且正向电压较低,那么您的陈述是正确的,并且一旦IOUT处的电压足够高,可使右侧二极管正向偏压,二极管就会导电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Kevin Duke:
    感谢您的回答。您是否可以推荐上述适合典型应用电路的TVS二极管。 我找不到它们。
    左(&Y)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述辩证指出,对于非对称电源电压,必须使用两个单向TVS二极管。  我不明白为什么双向TVS二极管不能用于非对称。 你解释一下吗? 期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    非常清楚,在我自己的测试中,我们确实使用了双向TVS二极管,并通过了带有单极电源(非对称)的IEC瞬态测试。 但是,在数据表中,我们决定推荐"最佳实践",而不是基于我们的观察结果。

    我们认为一对单向二极管对非对称电源更好的原因是,如果您在其中一个方向上使用双向二极管,二极管基本上是无效的,或者至少是无效的。 无论是外部钳对轨二极管级还是内部ESD单元,其导电电压都将开始低于TVS二极管,因此它对电路没有太大的好处,并且对其他元件的应力更大。

    我似乎记得CDSOD323-15SC不在正向偏压区域进行,尽管内部结构和V到I曲线未在其数据表中发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

        左(&Y)