This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5409EVM:它能否通过HSMC-ADC-bridge连接到Altera开发板?

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5409EVM, HSMC-ADC-BRIDGE, ADS5409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572268/ads5409evm-can-it-connect-to-altera-development-board-with-hsmc-adc-bridge

部件号:ADS5409EVM
主题中讨论的其他部件: HSMC-ADC-bridgeADS5409

您好,

我的客户有关于ADS5409EVM的问题。

[Q]

它是否可以通过HSMC-ADC-bridge连接到Altera开发板?

此致,

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    可能有两个问题。  第一,桥接卡只能将LVDS信号从ADC的通道A路由到FPGA开发平台。   设计文件下的桥接卡示意图链接到卡物理设计的zip文件。   同样,ADS5409EVM的TI网站上也提供了该EVM的zip文件。   ADS5409使用EVM之外的Samtec连接器两侧的引脚连接,桥接卡只能连接该连接器一侧的信号。  只是 在Altera连接器中定义的可用LVDS对不足以处理 来自ADC EVM两个通道的所有LVDS对。  

    另一个问题是,自桥接卡设计以来,我们已开始使用Samtec的连接器来连接EVM,该连接器的两端都有导柱,这些导柱卡入匹配连接器,使两个板更牢固地固定在一起。   桥接卡不将连接器与接线柱一起使用,当尝试将其卡入具有接线柱的EVM时,连接器将无法匹配。  接头的塑料体中存在干涉。   但是,可以通过取出刀或细锯片,然后从ADC EVM上脱开并拆除锁定柱来克服这一问题。  我们有时这样做。  事实上,用于ADS5409EVM的TI网站上的照片的EVM似乎已经完成了该操作。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    感谢您的快速响应。
    我知道它有两个问题。

    第1期
    如果他们只能接受通道A的连接,第一个问题是否已解决?

    第2期
    如果他们可以拆除ADS5409EVM TI网站上的锁定支柱(如照片),第二个问题是否已解决?

    如果上述两点被固定,它是否可以连接到具有HSMC-ADC-bridge的Altera开发板?

    此致,
    Hiroshi Katsunaga