This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69EVM:更改采样频率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69EVM, ADS42JB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/571436/ads42jb69evm-changing-sampling-frequency

部件号:ADS42JB69EVM
线程中讨论的其他部件: LMK0.4828万ADS42JB69TSW14J56EVM

我对将ADS42JB69EVM与TSW14J56配合使用有疑问。 我安装了高速数据转换器Pro v 4.50 ,ADS42JBx9 GUI (8/15/13)和时钟设计工具软件。

我的问题是如何更改样例时钟频率。 在HSDC Pro程序中,我可以设置ADC输出数据速率,它会显示一条消息,以设置ADC时钟匹配。 我知道ADC时钟是通过ADC GUI工具完成的,但是如何确定新值? 建议使用时钟设计工具。 为了获得基线,我尝试在设计工具中设置输出频率,以匹配ADC GUI设置的默认值(250 MHz),这会导致VCO设置与GUI使用的设置不匹配。 如果我手动输入GUI使用的PLL分隔器,则输出频率不匹配,一些框变为红色(超出范围)。 如果有人之前已经完成此流程,我将非常感谢他提供任何指导。

  -比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还在这个论坛中看到了一些有关更新的ADS42JBxx EVM GUI工具的参考,但我实际上无法在TI网站上找到它。 它是否可用,还是被杀? (到Box文件夹的旧链接不再有效。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill,

    我们目前正在更新用户指南以反映这一新的更新GUI。 如果需要,您可以从以下链接下载此GUI。 此GUI和更新后的用户指南应在大约1-2周内上网。

    此致,

    Jim

    txn.box.com/.../0huh4m2y44ulmj0ddf5b3lslbh2bdn5 m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill,

    请参阅这些随附文档是否有帮助。

    此致,

    Jim

     e2e.ti.com/.../LMK0.4828万-Settings-for-122.88MHz-clock-VCO1.pptxe2e.ti.com/.../8231.LMK04828-200MHz--Ref-100MHz.pptx</s>8231. 0.4828万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    感谢您链接到新的GUI工具和文档! 这些文件非常有用,特别是第二份文件。 在新的GUI工具中,我没有看到同步按钮。 是否不再需要该功能?

    第一个文档(122.88MHz时钟VCO1.pptx的LMK0.4828万设置)在某些地方有点令人困惑。 首先,是文档名称("122.8MHz时钟的设置")-演示文稿中似乎没有提到122.8 MHz。 第二,第一页(标题)说245.76 MHz示例clk,第3页确实提供了246.75 MHz的数字。 但是,第2页的VCO频率为3072 MHz,您无法从该频率中获得246.75 MHz。 哦,我现在看到了...借助clkout dev 25,您可以获得122.8 MHz,所以我的困惑源于同一文档中的两个不同的ADC时钟设置示例,文档名称分别指一个,标题页。 最后,同一文档中只有一个小的拼写错误:PLL1的R和N分别显示为10和100,但下面的方程式使用1和10。 你得到了同样的结果,我马上就弄清楚了,但其他人可能会感到困惑。 我并不是想过于挑剔,我非常感谢您在本论坛上为每个人提供的帮助。 我只是提及这些问题,以便将来可能帮助可能看到这一职位并同样感到困惑的其他人。

    另一个反馈:正如我前面提到的,我还在使用时钟工具。 我没有看到为PLL2输入选择x2时钟倍频的复选框(是的,我选择了LMK0.4828万)。 无法选择将数字按2乘以2。 您可以向该工具的开发人员提及此事。 (很高兴看到新ADC GUI工具中的倍增器选择。)

    -比尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从新GUI中选择了LMK_222_150MHz配置,关闭并重新打开TSW14J56,为ADS42JB69_LMK222设置其ADC固件,并将ADC输出数据速率设置为150m。 单击TSW14J56上的Capture (捕获)按钮后,我收到DDR timeout (DDR超时)弹出消息;D4闪烁,D3稳定亮起。 更令人担忧的是(我认为) D6和D7都打开了,D8也关闭了(他们在我开始使用时钟设置之前就这样做了)。 DDR功能是否应该独立于ADC时钟?

    -比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill,

    150米配置文件中有三个。 确保已加载 名称中带有"ADS42JB69"的文件。 您必须在加电后和加载配置文件之前按下ADC EVM板重置。 加载配置文件后,ADC EVM上的D1和D4应亮起。 您拥有什么版本的TSW14J56EVM? 在该主板的Rev D版本上加载固件后,指示灯D1,D3和D8应亮起。 在HSDC Pro中设置采样速率后,单击捕获,LED D4应闪烁,并且提及的其他三个指示灯应亮起。 我刚刚在设置中确认了这一点。

    我猜您的问题可能是您没有按下ADC EVM上的电路板重置。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.重置ADS EVM
    2.加载配置"ADS42JB69_EVM_LMF222_150m.cfg"
    D1和D4开启
    3.电源循环TSW14J56EVM (它是D版)
    4.加载"ADS42JB69_LMF_222" ADC固件
    5.将ADC输出频率设置为150m,将输入频率设置为10M
    弹出一条消息,提示JESD频率应设置为300MHz (步骤2中加载的LMK0.4828万设置可能会设置为300MHz)。
    6.单击Capture - DDR timeout (捕获- DDR超时)
    D1:开
    D2:关闭
    D3:开启
    D4:闪烁
    D5:未使用
    D6:开
    D7:开
    D8:关闭

    我的理解是D3,D6,D7应关闭,D8应打开。

    TSW上的所有蓝色电压LED均亮起,电源电流不受限制。

    -比尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill,

    TSW14J56EVM上的DDR无法正常工作。 确保您的5V电源可以为该主板提供至少3A的电流。 如果是这样,则TSW14J56EVM已损坏。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作台电源的额定电流为3A,仪表上称TSW的电流为1.5A。 由于它是双输出电源,我并行连接了另一个输出(它将在内部执行此操作),以在5V时提供最大6A。 DDR指示灯仍然亮起。

    当我第一次开机时,它已经工作了几天,但我想你说的TSW14J56EVM现在已经不好了。 这太糟糕了,因为我上周才开始使用它,尽管主板在9月底被买回,所以90天的保修期已经过期。

    感谢所有的帮助。

    -比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill,

    请将您的地址寄给我,如果您将坏地址寄回给我,我会给您发一个替换地址。 我需要一个电话号码和地址。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Jim。 昨天发送的PM,将失效的PM打包在原来的包装箱中,并在收到替换件时准备就绪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill,

    如有可能,请将其发送至以下地址:

    Jim Seton

    德州仪器(TI)

    1.25万 Ti Blvd.

    M/S J2-30

    德克萨斯州达拉斯7.5243万

    (214) 567-7283

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一定要来!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更换板今天到了,一切都好。 一切似乎都正常。