This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:内部温度传感器寄存器设置时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572224/ads1220-internal-temperature-sensor-register-set-time

部件号:ADS1220

大家好,我正在使用ADS1220获取一些读数,AN1和AN2上输入了差分输入,AN0上输入了另一个。 我还在读取ADS1220的内部温度传感器。 我的问题是在设置TS = 1后,我的模拟读取功能获得的值来自之前的状态,就像TS位= 0一样。 这种情况很少发生,因此很难准确诊断问题所在。 我尝试用解决这个问题的一个解决方案是读取控制寄存器1以确保位已更改,如果它没有更改,则等待它更改(而SPI_ADC.xfer2([0x24, 0x00])[1] != whatitshould:))。 我的问题是,为什么这个解决方案不起作用(尽管TS应该是=1,但我仍然得到旧的价值),如果有更好的方法,我应该这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jordan,

    欢迎参加论坛! 您如何确定转换完成的时间?  您是否正在监控DRDY?  您是在连续转换模式还是单次激发模式下运行?  您的其它寄存器设置是什么?

    听起来您可能担心沟通问题。  您的通信是否有任何示波器或逻辑分析器画面?  您是否在更改寄存器值后尝试发出启动/同步命令以查看是否有帮助?

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Bob,发送启动/同步命令似乎工作正常。

    谢谢,Jordan。