This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951:关于REFN和REFP引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/572237/ads7951-about-absolute-maximum-ratings-of-the-refn-and-refp-pins

部件号:ADS7951

您好,

我们的客户对ADS7951的REFN引脚和REFP引脚的绝对最大额定值有疑问。

我提出问题是因为我在数据表中找不到值。
REFN引脚和REFP引脚的绝对最大额定值是多少?

当在外部电路中产生参考电压的调节器发生故障时,
(例如,当5 V为输入时)过压是否会泄漏到每个ch-0到ch-n?

此致,

Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki San,您好

    ADS7951设计用于 2V至3V的外部参考电压。 请参阅第页上的电气字符表 数据表的12。 因此,可施加到参考电压引脚的最大电压为3V。

    如果您使用2 x VREF的模拟输入范围,则必须确保2 x VREF应小于或等于模拟电源VA+。 (2 x VREF <= VA+)

    如果您需要有关此问题的更多信息,请告诉我

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Abhijeet San,

    感谢您的回复。
    我理解并将向我们的客户告知您的信息。

    此致,

    Hiroaki Masumoto